MITSUBISHI ELECTRIC Changes for the Better
Spain

Soluciones de acceso remoto seguras y sencillas integradas completamente en los dispositivos de automatización de Mitsubishi Electric

Secomea A/S es una empresa de propiedad privada y uno de los proveedores líderes de soluciones de acceso remoto para la industria de la automatización y de la ingeniería mecánica. A lo largo de los años, Secomea ha desarrollado una impresionante gama de productos con soluciones en los campos de los cortafuegos/VPN y de la comunicación industrial, poniendo énfasis especial en la sencillez de la instalación, de la configuración y del uso. Esto queda reflejado en el nombre mismo de la empresa, que es una abreviación de la expresión inglesa "Secure Communication Made Easy (configuración segura hecha fácil). La solución de acceso remoto de Secomea es empleada por las más importantes empresas de la ingeniería mecánica y por los más importantes integradores de sistemas en todo el mundo.

En tanto que las soluciones típicas de acceso remoto se basan en las tradicionales redes privadas virtuales VPN, Secomea evita los problemas corrientes de seguridad y conflictos de redes que son corrientes en tales soluciones de enrutamiento empleando conexiones de proxy-relay. Ello permite una gran flexibilidad en la administración central y un control de los accesos individuales de los usuarios a determinados dispositivos, y ello con un alto nivel de seguridad y con un control total de los accesos.

La solución consiste en una unidad de control en la fábrica (SiteManager) en forma de hardware o de software, y de un cliente basado en Windows (LinkManager), operado por técnicos o por usuarios finales. Ambos componentes son unidos entre sí por medio de un servidor de comunicación central M2M (GateManager).

La solución de seguridad ha sido certificada por la empresa alemana especializada en seguridad ProtectEM GmbH en estrecha colaboración con la Universidad de Tecnología Deggendorf ("Security Certified"). La certificación se basa en procesos de auditoría conforme a NIST SP800-115 & ISECOM OSSTMM, y la auditoría del concepto se basa en BSI (Oficina Federal Alemana para la Seguridad Informática), ISA 99 y IEC 62443, en combinación con una exhaustiva auditoría de componentes y del sistema, con objeto de garantizar una seguridad integral.

Con la solución de Secomea, Mitsubishi Electric puede ofrecer un concepto completo de seguridad para conexiones de acceso remoto que puede escalarse para aplicaciones desde pequeñas hasta grandes – como parte del sistema Q de MELSEC para diversas aplicaciones (conexiones de bases de datos) y diversos protocolos (IEC60870, IEC61850, DNP3 ...) o para la programación y la visualización. Además se satisfacen también los requisitos de otros productos de la tecnología de control, de accionamiento y robótica. Con esta solución segura de acceso remoto, Mitsubishi Electric soporta todos los dispositivos relevantes para la integración holística en una única aplicación.

Secomea