MITSUBISHI ELECTRIC Changes for the Better
Spain

Integración de servicios web en el nivel de control de sus plantas

A diferencia de un servidor web sencillo, el servidor Mako reúne todos los componentes y herramientas requeridos para la creación sencilla y eficiente de aplicaciones web rápidas, dinámicas y gráficamente sofisticadas para controladores. Todas las funcionalidades requeridas se encuentran ya completamente integradas, por lo que deja de ser necesaria la infraestructura de servidor empresarial tradicional de aplicaciones basada en complementos que requiere una enorme cantidad de recursos.

Ofreciendo en un solo paquete completo todo lo necesario para la creación de complejas aplicaciones web, el servidor Mako permite ahorrar tiempo, costos y trabajo. Las aplicaciones se escriben en el idioma de programación en el lenguaje de scripting Lua, que es muy fácil de aprender. Como el servidor Mako está embebido en el C Controller, la totalidad de la comunicación con el PLC y con los dispositivos conectados se encuentra preconfigurada, con lo que no es necesario escribir ningún protocolo de comunicación.

Entre las funciones estándar se cuentan:

  • Event handler – protocolo HTTP(S) asíncrono bidireccional
  • Páginas de servidor Lua, inclusive máquina virtual Lua
  • Cliente/servidor SSL/TLS inclusive certificado SSL
  • Base de datos Raima, base de datos SQLite y enlaces Lua-SQL
  • Servicios web – JSON-RPC, XML-RPC y SOAP
  • Bibliotecas de cliente HTTP(S)
  • Cliente y servidor (secure) TCP Socket API
  • Cliente de correo electrónico (SMTP)t

Consideraciones de seguridad

La seguridad de los dispositivos embebidos es un aspecto crucial para los sistemas que se encuentran en la base de redes industriales y de aplicaciones sensibles. La administración y el mantenimiento remotos no pueden representar ningún tipo de riesgo para la seguridad de la comunicación que tiene lugar permanente entre sensores o dispositivos, controladores y sistemas MES/ERP.

El servidor Mako procura una comunicación segura autentificando automáticamente al usuario asociado a una sesión en cuanto que éste se identifica.

El servidor Mako incluye también el módulo adicional WebDAV para compartir datos de modo seguro, ofreciendo un método sencillo y seguro para la actualización del servidor web en el C Controller. Para ello el C Controller se conecta a un PC prácticamente como si se tratara de un unidad de red extendida convencional.

Administración de sistemas inteligentes

Si el servidor Mako de Real Time Logic es embebido en un C Controller de Mitsubishi Electric, los usuarios pueden desarrollar de forma rápida y efectiva aplicaciones web dinámicas avanzadas con las que, entre otras cosas, es posible gestionar el proyecto "Industrie 4.0", conexiones en nube y aplicaciones del "Internet de las cosas".

Real Time Logic