Auvesy

versiondog - Gestión de datos de proyectos. Backup automático de datos y gestión de versiones para la producción automatizada

La presión permanente por aumentar la productividad da lugar a que los procesos y la maquinaria automatizados sean sometidos a cambios y a actualizaciones durante la totalidad de su tiempo de vida. En la mayoría de los casos, los cambios estructurales del control conducen a una actualización continua y permanente.

A menudo trabajan muchas personas diferentes en un proyecto de automatización. A veces el trabajo es distribuido entre empleados de la propia empresa y al mismo tiempo también entre subempresarios e integradores de sistemas externos. Cuando tantas personas diferentes trabajan a la vez en diversos aspectos de los programas correspondientes, aumenta de forma drástica el riesgo de errores de versión, con consecuencias posiblemente desastrosas.

La solución viene en forma de una gestión automática de datos, de una gestión automática de versiones, y de un backup automático de los datos. En colaboración con la empresa Auvesy, socio de e-F@ctory, Mitsubishi Electric ha integrado el software para la gestión de datos versiondog de esa misma empresa en GX Works2, el software de configuración y programación de Mitsubishi. versiondog ordena el entorno de automatización asegurando que siempre se sepa qué versión del software se está empleando en cada momento, dónde se encuentra el backup de datos y qué modificaciones han sido llevadas a cabo hasta el momento en el programa. versiondog es una solución empresarial certificada para la gestión de software y de datos en la producción automatizada que puede emplearse en todos los campos de la industria.

integrado en GX Works2, versiondog automatiza el manejo de las diferentes versiones del software de automatización, lo cual tenía que realizarse hasta entonces de forma manual. Por medio de conexiones directas de datos, pero también a través de puertas de enlace (gateways) a subredes e incluso a través de cortafuegos, los usuarios pueden recibir de y enviar a un servidor central o a una unidad de red proyectos GX Works, al tiempo que se realizan backups automáticos de los datos de programas en PLCs de Mitsubishi Electric o en otras fuentes de datos, como pueden ser sistemas NC/CNC, dispositivos de campo o accionamientos.

Auvesy