MITSUBISHI ELECTRIC Changes for the Better
Spain

Software modular de simulación de robots y de automatización con el que es posible integrar todos los robots de Mitsubishi.

Visual Components, el experto finés en simulación, se ha unido a la e-F@ctory Alliance de Mitsubishi y ofrece un software para la simulación de automatización y de robots. Con la Visual Components Suite resulta muy sencillo diseñar y simular la secuencia de trabajo de una máquina, de una célula o de toda una línea de producción. Robots, piezas individuales, máquinas, carcasas, paredes y todo el resto de los elementos necesarios de una célula de trabajo están disponibles dentro de bibliotecas de componentes. Dentro de la biblioteca de simulación hay también un operario humano animado que permite realizar una comparación con una solución manual. Además es posible importar archivos CAD propios.

Una imagen dice más que mil palabras

Visual Components ofrece no sólo una imagen plana, sino también un PDF tridimensional completamente animado de la simulación que puede ser abierto con el Adobe Acrobat Reader ®. Esto significa que el usuario puede moverse paso a paso por su aplicación y que resulta posible también echar un vistazo entre bastidores. El tamaño del archivo PDF es tan reducido que resulta posible enviarlo sin problemas por correo electrónico.

Optimización sencilla

La simulación en 3D permite optimizar la producción del siguiente modo:

  • Estimación de las capacidades
  • Trabajo en progreso
  • Análisis de cuello de botella
  • Optimización del tamaño del buffer
  • Estudios de estrategias de producción

Una solución completa

Para redondear la solución de visualización, Visual Components ofrece también un Add-on para la conexión con PLCs de la serie FX, del System Q y de la serie L. Mediante la conexión de las E/S a la máquina virtual es posible comprobar con antelación el programa PLC para evitar de forma fiable posibles fallos y errores durante la fase de planificación.

Visual Components