MITSUBISHI ELECTRIC Changes for the Better
Spain

Soluciones innovadoras para la conexión mediante Ethernet de controladores PLC de otros fabricantes, especialmente para aumentar la conectividad en combinación con la tecnología informática MES de Mitsubishi Electric.

INTERFACE LINK para Siemens S7++: La manera más sencilla de importar datos a la interface MES

Mayor flexibilidad – menores costos

Como parte de la iQ Platform, los módulos IT MES de Mitsubishi combinan lo mejor de la tecnología de la información y de la automatización industrial en un solo módulo que puede montarse de la forma más sencilla en la unidad base de un PLC iQ. Esta tecnología permite que sus instalaciones de producción pongan a disposición de sus sistemas informáticos y bases de datos locales o empresariales un flujo de datos fácilmente seleccionable a tiempo real.

Rápido y fácil

Uno de estos equipos es la interface Siemens S7++ de la empresa IBHsoftec, uno de nuestros socios de la e-F@ctory Alliance. Este incomparable equipo permite controlar el PLC sin tarjeta Ethernet a través de un enrutador estándar o a través de una conexión VPN. Esta solución rápida y sencilla ofrece un método económico para obtener información del PLC Siemens sin afectar a la instalación existente.

Solución flexible

Como alternativa a la conexión de un PLC S7 200®, S7 300® ó S7 400® a un PC con interface Ethernet, el empleo del adaptador "IBH Link S7++" ofrece una solución más flexible. El adaptador puede conectarse directamente a la tarjeta de red del PC a través de un hub o por medio de un cable cruzado.

Configuración sencilla

El driver IBHNet ofrece un acceso directo y variable con lenguajes de programación estándar como Visual Basic o Delphi. La configuración del adaptador es muy sencilla y normalmente se lleva a cabo en cuestión de minutos.

Programación y lenguajes soportados

Además de las posibilidades de programación, se incluye también una interface de programación para unidades HMI.

IBHsoftec