MITSUBISHI ELECTRIC Changes for the Better
Spain

Sistema de control/lotes basado en recetas que funciona directamente en PACs modulares de Mitsubishi Electric.

INEA es el principal proveedor esloveno de tecnología de automatización, de control de procesos y de TI empresarial y es también especialista en sistemas para la gestión de la energía.

Energía y ecología

INEA ofrece toda una serie de soluciones integradas en los campos de la energía y de la ecología que abarca desde estudios de factibilidad y desde la concepción de proyectos hasta la puesta en funcionamiento, la entrega y el mantenimiento de los sistemas.

Dentro del marco de la gestión de la energía y de la automatización dentro de una planta de producción, INEA ofrece sistemas para la compensación de puntas de carga que integran la medición de corrientes eléctricas, el empleo de indicadores de potencia y una supervisión del consumo de energía para medios tales como aire comprimido, agua, gas natural, fuel-oil y diversos gases industriales.

Energy Control Pack

INEA está asociada con e-F@ctory desde hace muchos años, y en esa medida ha participado en el desarrollo del Energy Control Pack (ECP) de Mitsubishi Electric.

Para un empleo óptimo de la energía se requiere una transparencia completa en la totalidad de la empresa, desde el nivel de gestión al nivel de producción. Precisamente esa transparencia es ofrecida por el Energy Control Pack, basado en el concepto e-F@ctory de Mitsubishi Electric.

Los beneficios principales del Energy Control Pack consisten en una reducción del consumo de corriente y la evitación o la gestión de las puntas de carga, reduciendo así los costos. Por ello, el ECP es particularmente apropiado para empresas con esquemas irregulares de consumo de energía.

El Energy Control Pack está concebido modularmente, con lo que ofrece una escalabilidad que permite el desarrollo paulatino de un sistema completo para el control del consumo de la energía eléctrica y que puede servir para la gestión de cualquier fuente de energía.

INEA