Soluciones
PMSX®micro

PMSX®micro permite la operación, el control y la monitorización de pequeñas instalaciones, máquinas, procesos o secuencias continuas de producción. El estado de la instalación se representa por medio de gráficos de proceso que ofrecen en todo momento una excelente visión general de la totalidad del sistema. El manejo de la instalación se lleva a cabo por medio de gráficos de operación que reproducen detalladamente el estado de los grupos y que permiten una operación fácil y cómoda. Si se presentan alarmas o mensajes es posible navegar de forma rápida y directa al gráfico de procesos correspondiente, de manera que es posible reaccionar de forma precisa y sin rodeos.
PMSX®micro dispone de un exhaustivo sistema de alarma y de eventos que registra y visualiza la totalidad de las alarmas y de los mensajes ocurridos, y que los archiva en el orden correcto en una base de datos. Con ello es posible realizar un seguimiento de los flujos de procesos en caso de fallos o modificaciones. El operador puede añadir anotaciones y comentarios acerca de los eventos que están después disponibles para los análisis subsiguientes.
Los datos recolectados durante la operación pueden ser visualizados en forma de historial destacando todos los datos relevantes durante la producción. Es posible archivar y analizar en todo momento datos analógicos como por ejemplo mediciones o lecturas de contador, pero también estados como ON y OFF.
Características de PMSX®micro
- Solución de un solo ordenador
- Operación y observación
- Sistema de alarmas y de eventos
- Automatización, control y regulación
- Informes exhaustivos
- Múltiples posibilidades de análisis
- Sistema de mantenimiento incorporado
- Historial de operador
- Posibilidad de ingeniería por Sis y por el usuario final
- Económico, costos de licencia principal no recurrentes
Sus ventajas:
- Sistema de control en un ordenador industrial
- Toda la funcionalidad de un sistema de control (DCS)
- Económico, ya que la licencia principal sólo se paga una vez
- Solución acreditada y madura
- Hardware de ordenador industrial de larga duración
- Sistema DCS completo incl. red de comunicación y estación de automatización
- Operación cómoda y fácil
- Particularidad: El sistema puede ampliarse ulteriormente en todo momento a dimensiones mayores.