Buscar

Contenidos principales

  • Registrarse
  • Identificarse

Soluciones

Print page

Soluciones

Computación en la nube

Soluciones escalables para conexiones de nube

Computación en la nube

 

Internet de las cosas

La competencia global obliga a toda empresa de producción a incrementar la productividad, a aumentar la flexibilidad y la agilidad, a mejorar la calidad de los productos y a reducir los desechos. Ello puede lograrse sólo por medio de una plataforma de información, y por ello la integración de datos de un rango cada vez mayor de componentes de control y de dispositivos de campo ha llevado al auge del Internet de las Cosas. La disponibilidad de una plataforma de información es el núcleo central de las iniciativas "smart factory", como por ejemplo de las definiciones de Industria 4.0 en Europa, del Industrial Internet Consortium en los EE.UU., o de la iniciativa Robot Revolution en Japón.

La computación en la nube representa un componente clave para todo ello, ya que con esta digitalización de la industria aumenta también el volumen de datos. En comparación con plataformas informáticas localizadas físicamente in situ, el almacenamiento y procesamiento de datos en una nube puede procurar un registro y distribución de datos más escalables, más fiables y más económicos, y ello con una mayor transparencia y consistencia a través de la totalidad de la cadena de valor. Por cierto existen aún reparos en relación con los derechos de propiedad y a la seguridad de datos.

Mitsubishi Electric se encuentra en la vanguardia de las tecnologías para la digitalización de los procesos de producción. Conceptos acreditados sobre la base del concepto de e‑F@ctory o desarrollados en colaboración con socios de la e‑F@ctory Alliance ofrecen soluciones innovadoras para el Internet de las Cosas y para sus áreas problemáticas. Estas soluciones no sólo satisfacen los requerimientos de la computación en la nube ofreciendo un acceso sencillo y seguro a diferentes tipos de servicio en nube, sino que además le permiten al usuario también el empleo del Edge Computing como complemento de la computación en la nube a través del C Controller y de las tecnologías informáticas MES de Mitsubishi Electric.

Edge Computing

Aunque la nube ofrece una imagen más comprehensiva del Internet de las Cosas, ella es menos apropiada para soportar aplicaciones que requieren una reacción a tiempo real. La solución de Mitsubishi Electric consiste en el Edge Computing, con el que los datos de los dispositivos inteligentes son recolectados, filtrados, preprocesados y analizados directamente dentro de una plataforma de automatización. De este modo se evita tanto la demora y la latencia de la nube como la necesidad de hardware industrial para un duro entorno de producción.

Los datos recogidos por sensores, accionamientos, controladores lógicos programables, sistemas mecatrónicos y dispositivos de monitorización de la energía pueden ser analizados por el C Controller y por las soluciones de interface MES de Mitsubishi Electric. Los datos pueden ser puestos inmediatamente a disposición para los procesos que los requieren y/o ser reenviados a sistemas de control de la producción y ser empleados para la optimización de la cadena de distribución, para la mejora del control de la producción o para la simulación de la misma.

Manteniendo en el entorno de automatización la información para la que el tiempo es un elemento crítico y que es necesitada por sistemas jerárquicamente superiores o por la nube también se reduce el ancho de banda requerido por la infraestructura IT. Ello aumenta la seguridad y elimina problemas que surgen de la manipulación de datos regionales y del cumplimiento de las regulaciones relacionadas con el almacenamiento de datos.

Servicios de nube

El Edge Computing y la computación en la nube son complementarios, y los fabricantes intentan integrar ambos con objeto de aprovechar la totalidad del potencial del Internet de las Cosas.

Pero hay muchas soluciones de nube diferentes, desde las mayores y más conocidas hasta cientos de soluciones especiales, aplicaciones de nube nicho y servicios de análisis basados en nube para finalidades específicas. Con su concepto e-F@ctory, Mitsubishi Electric soporta la conexión entre todos los servicios de nube pequeños y mayores.

Servidor/cliente OPC UA

OPC UA permite la conexión con Microsoft Azure Cloud por medio de un AMQP Client Bridge. El empleo del estándar abierto de OPC UA reduce la complejidad del sistema y procura una integración económica, robusta y segura con la nube. La información es recogida por los servidores OPC UA e intercambiada con la nube por medio de los puentes.

Computación en la nube

IoT Connector

Los enlaces con la nube ofrecen una conexión sencilla del nivel de producción con servicios especiales de nube. Los módulos establecen conexiones con controles en el nivel de producción mediante Ethernet y transmiten información a y de la nube a través de SMTP. Mitsubishi Electric ha desarrollado junto con socios de e-F@ctory como Adroit, eWon y Secomes tales conexiones con la nube, pero también es posible emplear productos compatibles de otros proveedores, como por ejemplo TIXI.

Mitsubishi Adroit Process Suite (MAPS)

La tecnología MAPS SCADA de Mitsubishi Electric ofrece una integración directa en el mundo de Microsoft, con soporte directo de las tecnologías de conexión de Microsoft y de VB-Script y OPC UA. MAPS ofrece soluciones de alta gama para el registro de datos, para Edge Computing y para la integración de diversos sistemas de nube.

Servidor C Application

El servidor C Application de Mitsubishi Electric soporta numerosas interfaces para la comunicación a través de Internet y ofrece una posibilidad sencilla para la integración en Hana o en otros servicios de nube. También ofrece una plataforma para Edge Computing en la que el C Controller se emplea para recolectar y preparar datos decisivos de producción en el entorno de control y para enviar a la nube únicamente informaciones prefiltradas. De este modo pueden emplearse los servicios de la nube del modo más efectivo posible, incluyendo la analítica por medio de dispositivos móviles.

Implementaciones prácticas

Como ejemplo óptimo de computación en la nube, Mitsubishi Electric aduce la simulación de la producción en un sistema ciberfísico en su planta de Kani, Japón. La simulación es comparada continuamente con los valores reales de producción. Cuando se presenta una desviación con respecto a la simulación, entonces se llevan a cabo adaptaciones dentro del entorno de producción con objeto de mantener la calidad y la productividad y de evitar desechos y la necesidad de realizar trabajos ulteriores. Esta innovadora combinación de computación en la nube y de Edge Computing es un factor importante para la sostenibilidad.

FRE800
Más

SmartConditionMonitoring – Mantenimiento Predictivo para mejora de la eficiencia
Más
Arriba