MITSUBISHI ELECTRIC Changes for the Better
Spain
LASORTING redefine por completo la estrategia de automatización en el mecanizado de la chapa: El tratamiento holístico del proceso ha permitido crear un exclusivo sistema integrado multifuncional que está en condiciones de controlar la totalidad del proceso de producción, desde el corte hasta el almacenamiento de las piezas acabadas. El resultado de la colaboración entre Mitsubishi Electric y ASTES4 – LASORTING es la síntesis entre las tecnologías más avanzadas en el campo del corte por láser 2D y la automatización flexible. El proyecto fue inspirado por la idea de elevar a un nuevo nivel la eficiencia y el rendimiento de procesos de la industria.

LASORTING

LASORTING garantiza una producción continua en todo lo relacionado con el aprovechamiento de las capacidades del láser, la clasificación y el almacenamiento. Procesos rápidos y fiables le ayudan para que mantenga su competitividad en el mercado. Con una producción no supervisada, LASORTING permite una operación las 24 horas del día y los 7 días de la semana. El resultado es un incremento y estabilización de la producción con pocos costos laborales.