Factory Automation
Sistema Webserver de la serie iQ-F

El Servidor Web incorporado del iQ-F, permite a los usuarios ver fácilmente las páginas Web del Sistema pre-configuradas sin necesidad de un software especializado, utilizando un Navegador Web estándar (por ejemplo, Windows Explorer, Chrome, etc.).
La configuración es muy sencilla; simplemente cambiando un par de parámetros dentro del PLC, es posible que los usuarios accedan a una importante información de diagnóstico y estado del sistema.
Los niveles de seguridad y acceso se configuran al crear un perfil para el usuario requerido, por ejemplo, el acceso podría limitarse a 'sólo lectura'.
Después de acceder con éxito al PLC iQ-F, a los usuarios se les presentan seis páginas preconfiguradas que proporcionan la funcionalidad que se resume a continuación.
Información del módulo
La pantalla inicial después del inicio de sesión, muestra la información del módulo de CPU, confirmando el nombre del modelo, el número de serie, la versión de firmware y la dirección IP.
Device Batch Monitor
Los valores de las variables y las memorias intermedias pueden ser monitorizados, puede seleccionar la variable de inicio, por ejemplo D0, y luego el formato de visualización requerida. Los valores de las variables pueden modificarse haciendo clic en el valor actual e introduciendo el nuevo valor en el cuadro de diálogo "Setting Value" y, a continuación, haciendo clic en el botón "Set".
Monitoriza
Al igual que en el software de programación de PLC GXWorks 3, los usuarios pueden registrar valores para ser "observados" en un orden arbitrario para ser leídos/escritos según sea necesario.
Diagnóstico de la CPU
La información sobre el error puede ser fácilmente comprobada, se muestra la fecha de ocurrencia, el código y descripción del error.
Historial de eventos
Se puede comprobar la información de errores o el historial de operaciones de la CPU.
Registro de acceso
Se puede comprobar el historial de acceso de los usuarios al servidor web.
Página web personalizable
También existe un servicio para que los usuarios creen sus propias páginas web. Éstas son desarrolladas a medida por el usuario.
Si esta funcionalidad se combina con alguna forma de sistema de acceso remoto, entonces proporciona a los usuarios una herramienta muy potente para poder dar soporte a las máquinas, ya sea localmente o desde, por ejemplo, una instalación central de ingeniería.